如果N个摄像头同时采集,HDVPSS的主通路(PRI)和辅助通路(AUX)是同时处理N路中某一路数据的,然后依次处理完N路?还是各自处理N路中不同路视频,分别处理N/2路?求指教
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果N个摄像头同时采集,HDVPSS的主通路(PRI)和辅助通路(AUX)是同时处理N路中某一路数据的,然后依次处理完N路?还是各自处理N路中不同路视频,分别处理N/2路?求指教
你好,
这是由软件来控制的。例如16路D1采集,你可以分配8路给PRI,8路给AUX。每个硬件模块的每个时刻只能处理某一帧数据。
你好:也就说这两种处理方式都是可以的,那么假设如您所说,我将8路分给PRI,8路分给AUX,当主通路和辅助通路的数据进入VCOMP进行复合的时候,形成的每一帧数据包含两个不同的图像信息,这个帧图像是不是PIP图像呢?如果这路复合视频经由HDMI显示,显示出来的就是PIP video?
另外我还有一个问题想请教您:VIP_PARSER是用来将行交错视频分流的吗?它是将来自每个camera的视频流各分成一路?还是将来自每一个TVP5158的视频流分成一路?
求指教
你好,
你说的是DM8168对吧?main,AuX是DEI的输入,数据不会直接进入显示模块,而是写回到DDR。然后通过SC做图像缩放拼接。然后通过secondary path或者是bypass path进入显示部分。
VIP_PARSER可以把4路TVP5158的复合过的图像再分开为4路输出到DDR。
你好:
您的意思是不是说每一个和VPDMA有数据传递的模块都是将数据存入到DDR或者在DDR中取数据?例如:VIP——PARSER将数据分析处理后放入DDR,NSF模块要处理就会在DDR中取VIP处理好的数据,去噪后仍放回DDR?,同理,主通路中的CHR_US会在DDR中取数据处理然后处理之后放回DDR,由DRN去取?各个模块之间的数据流不是之间输入输出的,而是都要通过DDR?那么显示部分是不是也是如此呢? 另外DDR与VPDMA是一种什么关系呢?求指教
你好,
不完全是。我建议看一下HDVPSS driver user guide,里面有我们支持的通路的一些数据通路图。
VPDMA是用来搬移数据的,HDVPSS里面所有模块的数据搬移(to DDR/from DDR)都是VPDMA来做的。
你好;
bypass mode 是针对整个HDVPSS而言吗,即可将整个处理过程设置为bypss mode?还是说每个模块有自己的bypass mode 即该模块不作处理? bypass path 是只能在bypass mode下才会被使用吗?
你好,
bypass mode是对每个模块而言的,例如DEI,NSF,SC。
bypass path是数据通道和bypass mode没有关系。
你好 请问如何配置同时使用MAIN 和AUX路径呢?上次说的那个 HDVPSS DRIVER USER 在套件没找到