Error connecting to the target:
(Error -1180 @ 0x0)
Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation.
(Emulation package 5.1.73.0)
这是一块新设计的板卡,Test Connection测试后,显示没有问题。但是点击下载调试,程序可以下载,但是下载完成后不跳转为仿真界面,而且出现如上所示的错误。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DM8148有专门的gel的,你可以在ccs安装目录ti\ccsv5\ccs_base\emulation\boards\dm814x_evm\gel 下找到。
你跑Gel的时候,确认所有的打印信息都表明芯片初始化OK吗?
一般从开发板移到自己做的板子的时候,通常都需要修改DDR的具体配置的,因为型号和layout通常都会发生变化。
BR,
Eason
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/84317.aspx
先参考一下这个帖子最后面我的回复,尝试从UART来导一下uboot。
uboot 2nd不能成功启动基本上还是和DDR有一定关系。