之前没接触过DSP这块,准备做个两路vga采集编码存到硬盘,再解码输出两路VGA信号的新产品,还需要加个LCD触摸屏幕,所以想咨询下,看看接口够不够,能不能实现,谢谢~
另外咱们有这样的参考设计吗?能否给个文档或者链接什么的,不胜感激~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好;
用DM8168实现2路VGA采集编码存储 ,没有问题
在解码输出2路VGA信号,还需要加LCD显示,这个应对是不行的,只能有2路高清输出视频;如果是3路,除非信号相同,再复制一路;
关于触摸屏的设计,可以参考dm8148 评估板上的设计
如下:
http://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdxevm8148
您好,刚才说的可能比较含糊,我把我的思路给您仔细描述一下:
我想采集两路VGA信号,编码存储后,再解码输出两路VGA信号,如果两路VGA输出都占用了Vout0和Vout1端口,那样的话,按亲之前的回复,再外接一个LCD触摸屏可能就不行了。
所以我想腾出来一个Vout0,后面给LCD触摸屏设计用。
我看DM8168 EVM的原理图,8168好像有一个专用的HDMI输出接口,那样就不会占用Vout0了,这样我把2路中的一路VGA输入输出,改为一路HDMI输入\输出。HDMI输入那端,通过外接一个VGA转HDMI接头,接入VGA信号,HDMI输出那端,接入一个HDMI转VGA接头,再输出VGA信号,这样依然能实现我想要的两路VGA输入输出功能,我是这个意思。
我找到了一个开发板,比较符合我想要的功能,它有一路VGA输入输出,一路HDMI输入输出,核心板中还空一个Vout0,不知道能不能用这个接口再外接一个LCD触摸屏?谢谢~
亲,非常感谢您那么及时的回复,我还有最后一点疑问,谢谢了~
如果从Vin0输入VGA信号,用DM8168的IOUTA、IOUTB、IOUTC 3个管脚外接THS7360输出1路VGA信号(看DM8168 EVM原理图是这样接的),这样不占用Vout0,是不是能剩下Vout0接口?Vin0和Vout0不会还复用吧?看管脚图好像没有
从Vin1输入HDMI信号,用DM8168的HDMI专用端口输出HDMI信号,这样就不用使用Vout1了,是不是就可以避免Vin1和Vout1同时使用的问题?
这样是不是就能剩个Vout0用于后面再设计LCD触摸屏了?非常感谢~
这个是IOUTA、IOUTB、IOUTC 那3个管脚
这个是VGA的官方参考电路接法
这个是HDMI的那几个管脚
这是DM8168 EVM的HDMI输出参考电路
亲,还有一个疑问,我在一个帖子中找到了这句话:
”播放接口支持同时独立输出两路高清图像和一路标清图像,其中两路高清图像的源可以从两路数字接口(DVO1和DVO2,其中DVO1支持HDMI输出)和一路模拟接口(HDCOMP即内部集成的HD DAC)中选择,标清输出支持多种数据格式和多种视频制式。(需要注意的是DVO1与HDMI公用数字信号线,所以HDMI与DVO1输出是完全相同的,硬件工程师在设计的时候尤其需要注意。)“ 地址:http://blog.csdn.net/crushonme/article/details/11591839
这样的话,HDMI和HD DAC和DVO2(Vout0)应该是相互独立的吧?
因为我用HD DAC的IOUTA、IOUTB、IOUTC输出vga信号,用DVO2(Vout0)接LCD触摸屏,用HDMI输出HDMI信号,那样即使HDMI和DVO1(Vout1)输出完全相同,也没啥影响了吧?