在DM385中,使用的IPNC3.5的开发包
采集GV7601的SDI信号,采集1080P画面如下:
测试内嵌同步16bit采集,和离散同步16bit采集,效果都和上面采集到的画面一样;
大家有什么建议吗?
如果来定位UV画面异常的问题 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在DM385中,使用的IPNC3.5的开发包
采集GV7601的SDI信号,采集1080P画面如下:
测试内嵌同步16bit采集,和离散同步16bit采集,效果都和上面采集到的画面一样;
大家有什么建议吗?
如果来定位UV画面异常的问题 ?
- 现象类似U/V反了的情形。但是这种一般发生在离散同步,因为hsync如果建立保持时间timing不好,就容易颠倒U/V顺序。
- GV是否有自带测试图像输出?如果有的话可以用这个办法来定位问题。
- GV能否在芯片内部设定U/V的输出顺序?
谢谢 Eason;
问题已经查出,是由于 Y 和 C 接入 DM385的时候信号线接反了;
通过分析发现U数据和V数据的值是非常的接近,数据基本一样,刚开始以为只是uv处理有问题,后来看电路才发现是 Y 和 C信号线接反了
采集到的视频流链接:
谢谢 Eason;
同事帮忙做了一组跳线,调整后,现在可以正常的采集到数据了