This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM388 500MegaPiexls 30fps



Hi, 我们想要做一款鱼眼镜头IPC,分辨率要求最少500W,并且需要30fps,dm388可以搞定么?

  • Hi ,

    从编码硬件的处理能力来说是可以做到5M 30fps的,你需要使用AAR21速度等级的芯片。

    此外,你的鱼眼镜头需要做畸变矫正吗。如果需要DSP来运行算法,建议使用DM8127

    如果只是用作编码,使用DM385/DM388都是可以的。

  • 暂时先不做矫正,打算在PC上先做,以后会放到前端。

    主要是我看到了这个帖子:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/68712.aspx

    如果是这个帖子中说的,我是不是只能考虑HDVPSS NSF来做降噪处理了?TNF是不是会影响到帧率?

    另外一个问题就是sensor,我看到iss目录下388支持的sensor,要么比较老,要么就是1080P的,分辨率都比较低,我们比较倾向于用imx178,但是iss下边没有找到相关sensor支持的代码,请问TI这边有没有相关的东西可以给一下?


  • 是的,TNF会影响帧率。

  • 关于新的sensor的支持,建议你在RDK里面找到和IMX178 最接近的sensor,基于它的代码做相应的配置修改。

    或者,可以参考第三方的参考设计 http://appropho.com/NewWeb/Product_DM388IMX185.php#a  找到相近的sensor软硬件配置来做修改。