前提:
一个周期性外部IO信号作为EDMA的触发event,简示为A-B-A-B-A-B.....脉冲序列
源数据地址块固定,为并口外部地址区(FPGA)*SRC,size=ACNT*BCNT,无需CNT
希望实现pingpong传输:
A event时,将*SRC的size数据搬到*DST0;
B event时,将*SRC的size数据搬到*DST1;
我想的是,比如1CC_0用两站PaRAM表,pParam0和pParam1都对应PARAMSET[EDMA3_CHA_GPIO_BNKINT#],然后相互连接。
现在以为是:
1)这两张表应该是static属性,还是non-static?
2)pParam0->LINK = (U16)pParam1; pParam1->LINK = (U16)pParam0,其它配置完全一样
是不是可以了?