安装的是32bit还是64bit的ubuntu?要跟你电脑操作系统一致。
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Shine:
安装的是32bit版本的ubuntu16.04 用的VirtualBox虚拟机
回复 leo zhang7:
是否有参考过下面的链接?http://processors.wiki.ti.com/index.php/How_to_Build_a_Ubuntu_Linux_host_under_VirtualBox
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Linux_Installer
参考了你说的那个文档 然后又参考了这个 安装了64bit的ubuntu之后就好了。十分感谢!
安装完SDK之后 自己又安装了交叉编译器并配置环境变量, 但是make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig,make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage不能执行 但是make linux 可以执行并产生在zImage .
使用Ubuntu 18.04也遇到这种问题,应该怎么解决呢? 系统是64位的。
回复 suafie:
回复 yongqing wang:
您好,开发一般使用Ubuntu 16.04吗?
这个和开发那个平台有关系,不同芯片平台的一般会有推荐的系统要求,如果使用太新的系统可能有些官方没有遇到坑,开发sitara大部分还是用ubuntu16比较多