This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010071:它与 TIDA-00637和 TIDC-EVSE-WiFi 有何区别?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3100BOOST, TIDC-EVSE-WIFI, OPA171, TLV1805, DRV110, ISO1212, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/902605/tida-010071-how-does-it-compare-with-tida-00637-and-tidc-evse-wifi

器件型号:TIDA-010071
主题中讨论的其他器件:TIDA-00637CC3120CC3100BOOSTTIDC-EVSE-WIFIOPA171TLV1805DRV110ISO1212MSP430F6736

您好!

我们曾考虑将 TIDA-00637用于 一个项目、但我看到 TIDA-010071 已于2019年发布、而 TIDA-00637已于2015年发布。

我们是否有任何不应使用最新设计的情况? (TIDA-010071)

更具体一点、我们正在研究物联网应用、我注意到 TIDA-010071似乎没有微控制器、但 TIDA-00637有 MSP430 MCU。 那么、TIDA-010071是否仍然可以与 CC3120等 WiFi 模块一起使用?

我还想知道考虑使用 TIDC-EVSE-WIFI 是否明智、因为它也是在一段时间(2016年)之前发布的。

任何意见都值得赞赏。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishnu、我们已收到您的查询、并已将其转发给我们的工业系统团队、以供进一步审查和响应。  请在1-2个工作日内回答您的问题。   

    此致

    J Fullilove

    参考设计操作

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维什努-

    是的、TIDC-EVSE-WIFI (TIDA-00637 + CC3100BOOST) 仍然是一个相关设计、可用作1级和2级交流充电站的参考。  

    TIDA-010071是一种参考以下子系统的良好设计:

    • 导线检测-使用 TLV1805且符合 J1772标准(TIDA-0637中使用的 OPA171可能难以满足 J1772的2us 上升/下降时间要求)
    • 用于在+/-12V、5V、3.3V、-5V 上生成的电源树拓扑  
    • 使用 DRV110进行继电器驱动
    • 使用 ISO1212进行继电器焊接检测

    TIDC-EVSE-WIFI 设计良好、可参考以下子系统:

    • 使用 MSP430F6736的计量子系统(TIDA-010071中缺失)
    • 用于 WiFi 连接的 CC3100BOOST  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢、Jayanth