This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:DLP4500 FQD 评估模块

Guru**** 2604165 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/912455/dlp4500-dlp4500-fqd-evaluation-module

器件型号:DLP4500

TI 是否提供的评估套件中是否包含 FQD 型器件、而不是 FQE (可用 EVM 上似乎是这样)? 此外、如果需要定制光学器件、是否可以从评估模块中卸载现有的投影光学器件、或者我是否应该购买独立控制器板和 DMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunter、

    欢迎访问 DLP 论坛并感谢您对 DLP 技术的关注?  

    您能否分享有关您的应用和要求的更多详细信息?

    TI 确实销售了一款具有光学引擎的完整 EVM。 TI 不销售独立控制器板。 将 DMD 的一个封装更改为另一个封装将需要使用不同的柔性电缆来连接电路板。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢后续行动。 正如我提到过的、我想要一个完整的 EVM、它使用 FQD 型封装、而不是 TI 标准评估模型中提供的 FQE。 此外、我想了解修改 TI 销售的采用定制光学器件的完整 EVM 是多么简单/困难。

    谢谢、

    猎人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hunter、

    TI 没有采用 FQD 封装的 DLP4500 EVM。  

    使用定制光学器件替换完整的光学引擎将非常容易。  确保您使用 的 DMD 采用封装、否则安装硬件和柔性电缆将无法连接。  

    仅仅更换 侧引擎中的光学组件 将具有挑战性、您将需要 光学方面的专业知识。

    此致、

    Vivek