问题1:
http://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/PRU-ICSS-PROFIBUS-SLAVE/latest/index_FDS.html
PRU-ICSS Profibus Slave Windows Installer
该网址下载下来的解压后通过配置脚本生成的profibus_slave Project 能否实现profibus slave这样的功能?DPV1能否可以达到?
按照说明文档里面该APP仅能完成 通过提供的UART接口配置从地址的功能.
问题2:
将生成的Project 导入到CCS9.1中编译生成.out文件如何烧录到AMIC110上?烧录选项是否有特殊要求?是否需要烧录到特定核心?
比如Pru0/1or A8上. 如果是,那么如何修改烧录的相关配置选项?
回复 Damon_Gu:
Damon_Gu我用的AMIC110这个不是只有SPI flash启动的么? 如果有请问下 我该如何去配置 是要将哪些引脚配置进行修改?
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
Damon_Gu我想知道bootloader源码对应的工程是否也有对应的脚本可以去生成?
bootloader源码编译可以通过gmake starterware_boot生成。可以参考下面的帖子。https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/embedded/starterware/f/790/t/595113#pi320995=1
回复 Shine: