This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS3658:将四路外设驱动器用作电平转换器

Guru**** 2576165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610364/ds3658-using-the-quad-peripheral-driver-as-a-level-translator

器件型号:DS3658

我正在考虑使用此部件在 TTL 缓冲器输出和 PCI 卡上的隔离式数字输入之间提供电压和电流调节

使用的输出缓冲器是 CD4049和 CD4050、并且没有驱动 PCI 卡上数字输入的电流能力

PCI 卡可连接 I/O PCIe-IDO,并且可接受高达30V 的直流和交流逻辑信号

PCI 卡输入使用带有二极管的1.8K 串联电阻器来校正交流输入、并且使用光耦合器 LED 对组合进行检测

ACCES I/O 应用工程声明、输入至少需要70ma 才能正常运行

缓冲器只能提供最大3mA 的输出电流-不足以直接驱动 PCI 卡输入

我的计划是使用具有+5V VCC /使能端和+24V 输出电压的 DS3648、将用于   PCI 卡输入的5V/低 I 缓冲逻辑转换为24V/高 I 逻辑

DS3648是否是此应用的最佳选择?

此外、您是否具有允许 VCC 为+24的此 IC 版本? -我想为这个应用使用一个电源

感谢您提供的任何指导;

David Robinson

Kaman Precision Products

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该器件是1995年制造的、我们没有发布24V 版本的器件。 但是、您认为 TPL7407LA 等器件可以在这里工作吗? 电源和输出的额定绝对最大值高达32V

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我们倾向于在+5V 的相同 VCC 电压下运行 DS3658的输出

    刚刚注意到包含缓冲器输出的测试集信号调节电路由一个隔离式+5V 电源供电(无接地连接)

    如果我们使用额外的隔离式+24V 电源为 DS3658输出供电、我们无法保证基准电压处于同一电位。

    最好尝试让整个信号调节电路由单个隔离式+5V 电源供电

    你同意吗?