介绍AM57X平台特点和典型应用 FAQ

直播讲师:Denny Yang

直播FAQ:

1、AM57X平台源码,官网都可以免费下载?

A:是的。RTOS的,Linux, Android的SDK都有: http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#softTools

2、am57x和am335相比是否有可比性,是否再开发环境是向下兼容的。用am335的项目还是很丰富的。

A:统一的Processor SDK.

3、AM57X平台主要的应用领域?

A:主要面向需要密集运算的高性能要求应用。

4、AM57X平台有哪些优势?

A:高性能的A15,加上TI高性能的C66x DSP。多核异构,减少板子面积,及成本。

5、想了解下官方的demo开发板的情况

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#desKits

6、如何理解AM57X是一款带有机器学习加速器的处理器芯片?怎样体现机器学习?

A:TI提供Deep leaning的库,即有DSP版本的,也有EVE版本的。

7、TI AM57X平台的典型应用有哪些?目前有哪些客户使用了?

A:比如说机器人,电力等,需要高性能运算的应用都可以考虑一下。

8、TI AM57X家族产品有哪些?

A:主要来说分为双A15+双C66和单A15+单C66的版本

9、我们现在在用AM5728控制上层机器运动算法,外搭了一个M4芯片处理实时CAN信息,现在想问实时控制如何让AM57X里面的M4内核来做,充分利用它的多内核??

A:直接用就可以了。

10、谢谢,最好在这个讲座里重点和am335对比下,这样方便开发者升级和移植

A:基于同一个ProcessorSDK的。开发类似

11、获取开发板的渠道和价位

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware

12、AM57X可以support到DDR几,data是多少位宽的,外挂DDR可以最高support大多少G DDR颗粒???

A:DDR3 2GB

13、AM57X最大主频能达到多少?

A:ARM 1.5G, DSP 750MHz

14、第一次看到AM57X这个平台,具体用于什么方向的?

A:可以用在工业自动化,电力,视频监控,HMI,机器人控制等多种场景

15、AM57X可选性比较好,怎么理解

A:同一平台,多种核的组合。

16、AM537X与此前产品引脚是否兼容?

A:不同系列之间不兼容的

17、AM57x处理器采用什么型号?图像处理有无升级?

A:Dual-Core PowerVR® SGX544™ 3D GPU

18、老师,你好,之前的Sitara am57X与am57x处理器不一样么?

A:一样的

19、AM57X处理器,cmos有带ISP吗?

A:没有ISP。可以选还ISP的sensor

20、该款产品针对电力行业,有哪些针对该行业的产品特性?

A:支持HSR,PRP等协议,ARM+DSP架构特别适合于现在 泛在电力物联网 中的边缘计算场景,还可以通过PRU直接接ADC,另外高可靠类型,长生命周期等特点也很适合电力应用

21、相比之前双核A9版处理器性能有哪些提升?

A:A15 的DMIPS比A9高很多。

22、按照现在所说的IGH的Slave应该是开放的,都是基于PRU的吗,AM57X有没有对profinet的支持?

A:可以支持Profinet

23、什么是异构处理器?异构的AM57x强大在哪里?

A:异构指不同的核。ARM+DSP。

24、深度学习的内容是否适用于AM572x?

A:AM572X没有EVE核,用AM572x的话和只能用核来做了

25、AM57X在数字图像处理方面相对于以往的AM33X系列的SOC有哪些比较大的改进??

A:AM335x不适合图像处理吧

26、AM57X提供SDK方便第三方开发吗?允许第三方程序可以占用的内容空间是多少?

A:方便,没有限制

27、在profinet上是如何支持的,是否需要额外收费?

A:评估版本不收费,profinet IP不是TI的,需要和第三方具体谈商务模式

28、与FPGA互联接口有哪些,有现成的案例吗?

A:PCIe等。

29、多核DSP,是集成几核

A:有一核,和二核的

30、3D图像处理器方面做了哪些升级?

A:Dual-Core PowerVR® SGX544™ 3D GPU

31、AM57X平台支持哪些嵌入式系统啊?有移植好的例程没

A:支持TI RTOS, Linux, Andriod,QNX,Vxworks等系统,移植好的LINUX/BIOS例程都是包在PROCESSOR SDK里的,QNX,Vxworks等是第三方支持的

32、AM57X是否集成硬件算法加速

A:具体看什么算法

33、支持多媒体加速吗?

A:支持的

34、对于医疗信息化场景,有哪些比较好的应用?

A:可以支持ECG,病人监护仪等多种应用,有大客户已经量产了

35、AM54X支持多路视频压缩解压吗?

A:支持

36、AM57x的深度学习,是否有必要通过Intel神经计算棒加速?

A:不用,AM57x上已经有EVE加速器,当然如果集成了,提高性能肯定更好

37、AM57X典型应用领域是哪些?可用于汽车前装产品吗?

A:可以。

38、SDK下载地址请提供下

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware

39、数据保密性方面有哪些优点?

A:支持标准的security boot,和多种通信加解秘算法,有相应的加速器来完成

40、am54x支持dd4嘛 频率能跑多高

A:DDR3 1066

41、AM57X能说是全浮点吗?不用考虑数据转换的编程

A:A15支持浮点,C66就更不用说了

42、该款产品针对电力行业,可以用在其他行业的产品特性?

A:还可以支持工业自动化领域比如支持实时以太网,EtherCAT, Prifinet等,还可以做HMI,带有DSS显示接口,医疗产品行业,视频监控行业也有很多应用

43、ti有从搭建开发环境到基本的程序开发的系统的开发流程的培训吗?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/index.html

44、老师你好,AM57X能适用于机器人、医疗成像和航空电子设备么?

A:这是AM57主要的应用方向。

45、am57xT处理器,目前具体有那些型号?

A:AM570X,AM571X,AM572X,AM574x,具体可以参考TI官网,如搜AM5728,有对比表的

46、rtos的FVID2生成app会调试不过,请问怎么解决?

A:这个要具体问题具体处理了,可以到TI E2E论坛发帖问问看

47、57系列的软件可以兼容移植

A:可以

48、如何用HDMI输出显示

A:用LINUX的话,驱动已经包好的,直接用就是了

49、57系列内部有机核

A:不同组合。见AM5728AM5718的说明

50、可以申请开发板么

A:可以,找代理商吧,这个板子建议购买,免费可能不太容易

51、GPIO可以复用ADC外设吗?

A:ADC一般都是专用管脚的。是模似量的管脚。

52、用啥开发换环境?

A:主要是CCS,Linux开发的话还可以用GDB调试

53、相较于四核ARM Cortex-A9处理器,AM57X其性能具有哪些优势?

A:C66 DSP运算能力更强

54、Processor sdk在哪可以下载呢

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware

55、支持几路视频编解码能力啊

A:具体要看什么样的编解码格式

56、关于PRU,AMIC110更有价格优势,那么AM57x的优势在哪?

A:适用于不同场景,如果只用来解决通信需求,AMIC110就好了

57、具有哪些外设接口?

A:USB,PCIE,以太网,SPI,串口,CAN, DDR,FLASH接口,很多,具体看下产品手册吧

58、AM57X处理器在功能管脚可自定义来排序吗?

A:用PINMUX 工具可以指定管脚

59、57X的视频处理能力怎么样

A:满足多咱编解码性能要求

60、TI 的AM335x能够移植RTLinux么?有大神移植成功?

A:TI本来就提供RT linux开发包

61、am57x的dsp是否能实现视频硬件编解码

A:主要是用video协处理器做的,不是用DSP

62、如何解决异构处理器彼此间的协作问题?

A:好问题,AM57可以支持OPENCL 架构,也可以用IPC模式进行核间通信

63、AM57x功耗能做到多少W,需带风扇么?

A:可以不带风扇

64、支持ai算法吗

A:AM574x支持 推理

65、这c6000的性能和双a9比较怎么样

A:在做运算上,DSP比ARM强

66、ARM+DSP架构的边缘计算场景主要可以做哪些功能

A:ARM主要用做管理和通信,DSP主要做运算,核心数据本地就可以处理了,不用放到云端

67、TI公司都有那些系列的arm芯片

A:AM335x, AM437x ,AM57xx, AM65xx

68、AM57x最大的优势是什么呢?

A:异构,直连ADC,工业以太网通信多协议,强大的运算能力

69、A9 A15 A53的性能对比是如何的,在相同频率下

A:A53<A9<A15

70、AM57x平台的双A15支持动态主频调整吗?

A:DVFS 支持的

71、开发工具和SDK如何获取?官网上可下载吗?

A:http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x

72、扩展出来的网口支持POE供电吗?

A:可以的,POE与处理器没有直接联系。

73、如果有小系统学习am54x需要哪些设备

A:PC,开发板够了

74、有没有低功耗和休眠模式

A:有

75、AM57X与FPGA互联,有什么既高速又简单的接口吗,PCIe除外

A:GPMC, VPIF,RGMII。看哪种对你的应用方便了

76、AM57X深度学习支持哪些框架

A:主流的都支持

77、换成人民币市场价格有点贵,能够长时间工作在极端恶劣环境下工作的吗?

A:AM57 支持on chip memory ECC, DDR ECC,这些都对可靠性有帮助。

78、DSP处理支持浮点运算吗?

A:必需的

79、针对现场恶劣环境,比如强磁强干扰潮湿多灰尘的环境,怎样保证ic的工作稳定性

A:这款是基于工业应用场景,具有高可靠性的特点,这个和IC工艺相关了,这里不细聊

80、加密加速器主要是支持哪些?

A:– AES, SHA, RNG, DES and 3DES

81、此产品通用性怎么样?

A:通用ARM+DSP

82、AM57x处理器是否具有实时控制功能?

A:具有

83、适合做智能音箱吗?是否有相关设计资料?谢谢。

A:不能说不适合。看你的音箱定位在什么价位

84、请问AM57集成了DSP单元吗?

A:有C66 DSP

85、如何修改AM57x平台调试串口参数?

A:这是Linux的操作内容。

86、数据手册完全开放吗?SDK完全开源吗?

A:是的。

87、在多媒体处理能力方面配备了那几个加速器?

A:IVA-HD Subsystem – 4K @ 15fps encode and decode support for H.264 CODEC – Other CODECs are up to 1080p60

88、SDK(软件开发套件)目前版本是哪一个系列?

A:http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x

89、深度学习是通过协处理器实现的吗

A:有用DSP的版本,也有用协处理器的版本

90、全速工作时,功耗多少,是否需要散热片或风扇

A:5W左右

91、处理器 SDK 能否支持Android 操作系统?

A:http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x

92、处理器 SDK 是免费的吗?

A:是的: http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x

93、训练不是在TI的AM57X上运行,而是训练好以后再AM57X上运行?

A:训练一般都是offline的嘛

94、支持那些通信协议?

A:EtherCAT, Profinet,Pribus,多种工业以太网通信协议,当然也支持一般以太网通信及串口通信等等

95、PCIe是支持做Root还是Endpoint还是两种都支持?

A:RC EP都支持

96、基于 AM57x 的高性能可扩展 TI 深度学习库(TIDL 库)是官方免费的吗?

A:是免费的

97、有哪些免费的算法包

A:OPENCV,DSP LIB, DL 等等,很多的,具体看产品主页吧

98、AM57x,具备支持ethercat或者profinet等工业通讯协议的相关处理单元吗?

A:做主的话,用通用网口就可以了

99、基于ARM 可以测试 Web 浏览器或者 Wifi 接入点吗?

A:基于高级操作系统,这些都不是问题

100、IDK板卡,就是一个工控机吧?直接在上面做应用了吧 ?

A:可以这样理解

101、RTOS 提供完整的的驱动程序和文件系统吗?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index.html

102、异构处理器之间资源共享的保护是通过硬件锁,还是软件来实现

A:软件+硬件协作实现

103、选择内核时,有哪些注意事项?

A:看是基于何种应用,是偏重实时的,还是偏重多线程的

104、请问TI的软件包中的代码全是可视化的吗?

A:除了PRU中的bin文件,其他绝大部分是有源码开放的

105、深度学习具体实现是否在Linux环境下开发?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html#examples-and-demos

106、支持DDR4工业级别内存吗?

A:AM57不支持DDR4, AM654x支持DDR4

107、AM57X可通过SD卡或USB升级吗?支持OTA升级吗?

A:可以通过SD, USB升级

108、AM572x 评估模块还集成了视频和 3D/2D 图形加速功能吗?

A:是的

109、完整的datasheet,包含所有寄存器操作的,可以从哪里获取

A:http://www.ti.com/lit/ug/spruhz6k/spruhz6k.pdf

110、该AM57X平台平台都支持工业4.0 开发吗

A:支持

111、PRU-ICSS可以理解为一个小型单片机还是

A:可编程RISC芯片

112、am57x有dsp核嘛

A:有C66核

113、功耗方面怎么样?

A:3-5W

114、这个深度学习的SDK,使用的是标准C++接口吗

A:参考一下: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html#examples-and-demos

115、ARM核上面有官方提供rtlinux源码吗

A:有:http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am57x

116、这个跑ros怎么样?

A:有现成的demo

117、支持哪些实时操作系统了?

A:TI官方提供的是TI的sysBIOS

118、评估版的链接,请发一下!

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#desKits

119、AM57X平台有没有集成如 SATA、HDMI、USB 3.0/2.0、以太网接口呢?

A:都有的

120、TIDL能用在AM572x上吗?没有EVE的话,速度会不会很慢?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html#examples-and-demos

121、AM57X 有3D图形加速吗?可以直接驱动显示屏吗?

A:必需有

122、都包括哪些外设?

A:http://www.ti.com/product/AM5728/description

123、AM57X有LCDC interface吗

A:有的

124、用的是什么开发环境呢

A:CCS,LINUX下主流开发环境也可以

125、开发评估板哪里有卖?

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#desKits

126、dl第三方合作在哪些领域比较深入?

A:目前主要是图像,视觉,及汽车上的应用

127、可以支持无线网络连接吗?

A:可以通过USB, PCIE, 串口等扩4G模块等等

128、相应用在工厂自动化主控制器有相关配套支持吗

A:有相关DEMO

129、从哪里可以查到第三方协议方案的?

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#3rdProds

130、都有哪些成功的应用案例?

A:在很多客户那已经广泛应用起来了

131、能用在PLC上,是不是抗干扰能力很强?

A:是的,还支持ECC等

132、目前工规的5706价格如何?

A:http://www.ti.com/product/AM5706/samplebuy

133、想应用在国防/航空电子设备,需要签写保证协议吗?

A:不能应用在军事领域

134、定点的吗?

A:定点+浮点,是TI 所有DSP核中最强大的

135、DSP 是C66吗?

A:是的

136、对于开发图形界面运行处理能力如何?会不会有卡顿响应慢的现象?

A:A15的处理能力很强了。再加1066的DDR

137、医疗场合应用,量产计划?

A:有些客户已经量产

138、几个问题如下: AM57支持多重协议,可以并行运行么?实时要求高的场合,推荐走哪种方式?有没有优先级的说法?

A:不同的PRU_ICSS可以跑不通的协议,下载不同的固件即可。国内目前主要流行EtherCAT,因为有免费License

139、除了sysbios,可以选择其他的系统么,分别为嘛

A:可以啊,可以选择LINUX, 安卓,QNX等等

140、有没有人脸识别的案例,精度怎么样?

A:商用的算法,还是要用户自己解决的,TI提供的是只是demo

141、TI AM57X平台从一般软件开发切入到利用芯片的嵌入式开发,需要从何入手,TI有这方面的次第培训手册吗?中文的

A:TI 的国内第三方有中文手册,可以网上搜下

142、提供Demo的详细电路图和PCB图吗?

A:在TI AM57x产品主页下可以下载到开发板的电路原理图和PCB板图,包括BOM等

143、要跑FPD Link的话,Jacinto和AM57x哪个更合适?

A:一样的。

144、开源资料中 有没有软件无线电相关的库呢?

A:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#softTools

145、多核异构,选择不同的操作系统,用什么开发环境统一起来,谢谢

A:开发的 话可以用CCS

146、把算法直接烧到里面可以不

A:支持BOOT方式

147、AM57X平台可以与KEIL,IAR集成开发环境对接吗?

A:可以的,这些都是用来开发RTOS的吧

148、AM57X有几个图形加速器啊?

A:2个:Dual-Core PowerVR® SGX544™ 3D GPU, GC420 2D IVA HD Video Accelerator

149、所支持的机器学习哪里有学习的案例和开发支持?

A:有DL库

150、老师,EVM板子可以通过什么途径获得或购买

A:官网购买或者找代理商

151、满频跑最大功率是多少?

A:http://www.ti.com/lit/an/sprac79/sprac79.pdf

152、所支持的机器学习哪里有学习的案例和开发支持

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html

153、am5749什么途径购买啊?

A:目前是样片阶段

154、封装和功耗多大

A:http://www.ti.com/lit/an/spracf1/spracf1.pdf

155、优化工作主要是哪些

A:DSP排软件流水,指令优化,不过现在很多都是编译器来做了

156、供货周期多长?有十年吗

A:有,肯定大于10年,工业应用的片子供货周期都是很长的。

157、请问,AM57X的调试串口可以任意选一个吗?

A:可以,在UBOOT里面改下代码,因为TI 提供的软件默认是UART0

158、支持小批量采购吗

A:当然支持

159、该平台都支持所有工业通信协议吧

A:主流的都支持

160、可以申请样片吗

A:可以申请

161、有几种封装?

A:BGA

162、J6系列也有深度学习的资源么?我们目前用的,没有说到深度学习啊

A:AM574x配套DL库

163、功耗能不能优化一些?

A:可以,有低功耗模式,和AVS模式

164、ethercat主站不通过pru实现,通过普通网口程序调用的方式可以吗?两者区别

A:可以,数据链路层拿ARM核来做

165、AM571x ; 能运行哪些操作系统

A:BIOS, LINUX,安卓,QNX,VXWORKS等等

166、开发资源丰富吗?软件和硬件的Demo

A:丰富,硬件原理图,BOM,PCB,软件相关库,例子都在产品主页可以下载

167、供电电压有几种?

A:多路电源轨,有推荐的PMIC参考设计,做统一管理和输出

168、国内开发的5749板子链接有吗

A:搜一下北京匠牛

169、刚才说的车载应用对标的芯片系列是哪个系列

A:J6

170、产品开发过程中如果遇到技术问题,如何获取技术支持?

A:e2e.ti.com,24小时在线

171、有便宜入门级别的套件么?AM574x 工业开发套件 (IDK),这个套件好贵啊

A:有便宜的GP EVM,也可以买第三方的板卡,比如飞凌,匠牛等

172、对于工业应用,选择哪个芯片做主服务器比较合适?

A:AM57 或者 AM65系列吧

173、支持几个外挂网口

A:PRU可以扩4个,还自带2个,一共6个吧

174、我们都是小批量,样片找代理商要不到

A:网上estore可以直接购买少量

175、keil支持AM571x系列吗?还是只能用TI的SDK?

A:可以支持的,只是TI官方不做支持.

176、工业EtherCAT总线是否支持

A:支持

177、am57x的dsp可以能实现视频硬件编解码

A:Video是用这个做的:IVA-HD Subsystem – 4K @ 15fps encode and decode support for H.264 CODEC – Other CODECs are up to 1080p60

178、便宜的AM57 开发板还有 BeagleBoard-X15

A:X15是由开源社区支持,跟GPEVM差不多的。

179、机器视觉是基于opencv的算法还是 自己构建?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_OpenCV.html

180、15fps?达不到30?

A:1080p 可以做60fps

181、配备C66x DSP具体是那款芯片型号

A:AM57系列都有

182、芯片满负荷跑,可加散热片吗

A:可以加

183、AM5748支持deep learning?

A:对的,说明: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html

184、机器学习有参考代码吗?

A:有Deep learning 库和相关demo例子提供给大家

185、开发板可以购买吗?

A:可以在线买:http://www.ti.com/product/AM5728/toolssoftware#desKits

186、支持1000兆网吗?

A:支持

187、AM57系列移植操作系统具体要怎么操作?

A:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/index.html

188、图像处理需要专用摄像头吗?

A:那要看你自己的要求了。

189、我看到文档上面deeplearning支持 AM5749 (2xEVEs + 2xC66x DSPs) AM5746 (2xC66x DSPs) AM572x (2xC66x DSPs) AM571x (1xC66x DSP) AM5706 (1xC66x DSP) AM5708 (1xC66x DSP) 没有5748

A:就是AM5749,就是说有DSP版本的,有EVE版本的。

190、5748和5749是同一个东西吗?

A:可以粗略这种认为。

191、所以确定5748支持DL了

A:确定支持

若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。

 

 

2 个回复