Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74LVC16374, AM3359, AM3352
各位好!在支持客户的过程中,一些客户在设计nor flash启动应用时,遇到一系列问题。现在AM335X上设计nor flash启动的相关要点总结如下,供大家参考。
1. 关于nor flash启动的信息
可以参考TRM的26.1.7.2 XIP Memory章节,在这里就不详述了。
2. 设计时注意点
由于AM335X的管脚有限,所以在应用中许多客户会考虑采用GPMC数据线/地址线复用的方式连接外部的nor flash。这样可以将GPMC_AD[15:0]即作为16bit数据线,又作为低16bit的地址线。
那在这种情况下,针对具体设计,需要注意哪些地方?
在上述应用中,GPMC_AD会从即作为16bit数据线,又作为低16bit的地址线;从TRM的Table 7-5. GPMC Pin Multiplexing Options表格中可以知道,GPMC_A[10:1]会作为nor flash的高位地址线。而GPMC_A[10:1]存在两种复用方式,即可以将AM335X的pinmux mode0的这一组pin复用为GPMC_A[10:1],也可以将另一组复用为GPMC_A[10:1]。
|
Signal |
ZCZ Pin Map(Pinmux mode0 ) |
ZCZ Pin Map (Pinmux mode1 ) |
|
GPMC_A1 |
V14 |
R2 |
|
GPMC_A2 |
U14 |
R3 |
|
GPMC_A3 |
T14 |
R4 |
|
GPMC_A4 |
R14 |
T1 |
|
GPMC_A5 |
V15 |
T2 |
|
GPMC_A6 |
U15 |
T3 |
|
GPMC_A7 |
T15 |
T4 |
|
GPMC_A8 |
V16 |
U5 |
|
GPMC_A9 |
U16 |
R5 |
|
GPMC_A10 |
T16 |
V5 |
针对上述的两种连接,设计原理图时,需注意。
(1)采用pinmux mode0组的连接时,需注意
(a)latch需要采用上升沿锁存的,而不能使用电平锁存的。这是由于AM335x内的ROM CODE在nor flash启动时,有一组固定的GPMC时序。
(b)高位地址线需要作下拉处理。由于ROM CODE在nor flash启动时,只对GPMC_AD[15:0]进行了初始化,而未对GPMC_A[10:1]进行。如果需要ROM CODE在启动初期时能够正确看到nor flash的地址空间,需要对高位地址线作下拉处理。
(2) 采用pinmux mode1的连接时,需注意
由于此时GPMC_A[10:1]与LCD_DATA复用,而LCD_DATA又在启动初期作为SYSBOOT管脚使用,在其管脚上会根据启动序列的选择存在相应的上下拉。这就与(1)中要求的nor flash启动初期需要对GPMC_A[10:1]一直保持下拉存在冲突。所以在这种应用下,需要增加一个bus transceiver对两者进行隔离。见下图。
由于SYSBOOT的管脚状态只有在PORz的上升沿才会读取。而warm reset的输入管脚nRESET_OUT会在PORz完成后持续一段时间低电平,可参考TRM的Figure 8-19. PORz。所以可以通过此信号来作为Bus transceiver的控制信号。当nRESET_OUT为低时,根据SN74AVC32T245的逻辑,连接在总线上的信号会是A到B,期间PORz信号的上升沿触发时段,可以读取SYSBOOT的管脚状态。当nRESET_OUT持续一段时间低电平后,其电平会变为高,此时Bus transceiver则会将A侧的GPMC_A[10:1]与B侧SYSBOOT的上下拉隔离开。