AM335x对上电时序是有要求的,因此TI推荐了3个配套PMU方便客户开发,分别是TPS65910,TPS65217和TPS650250。其中TPS65910和TPS65217是带I2C总线的集成简单数字控制的PMU,TPS650250是不带任何数字控制的分立集成式电源芯片。相较而言,TPS650250成本更低,下面对TPS650250做一些说明。
1.可从TI官网下载最新的TPS650250 power on AM335x的设计参考:http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slvu731&fileType=pdf
这篇文档包括了设计框图,设计原理图,系统BOM,上电掉电实际测量表,以及各路DCDC和LDO的最大电流输出。
2.TPS650250的上电时序实际上按照AM335x datasheet的figure 4-5的上电时序设计的,也就是RTC disabled状态下的上电时序,因此AM335x的一些相关管脚要按照RTC disable的状态处理,可以参考http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#RTC中的RTC features disable一栏做处理。另外,因为RTC disable掉了,32K RTC 外部晶体也可不接,管脚可悬空处理。参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#If_RTC_internal_oscillator_is_not_used...
3.由参考设计可以了解到,VDD_CORE和VDD_MPU由DCDC1一路提供为1.1V,因此按照网上的参考设计,只能为主频为的600MHz和300Mhz的AM335x(PG2.1版本)供电。如果想给主频为800Mhz和1Ghz的AM335x供电,可外部再加一路DCDC提供VDD_MPU的1.26V和1.325V,如TI的TLV62065,并根据上电要求做时序控制。