我们在SDK7上 测试了下HDMI,看起来功能是有的,不过只能显示一个企鹅,和TI的进度条图像,后面就显示没有发现signal。
我们录了像,请参考附件。
请问是否有相关修改和配置问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在SDK7上 测试了下HDMI,看起来功能是有的,不过只能显示一个企鹅,和TI的进度条图像,后面就显示没有发现signal。
我们录了像,请参考附件。
请问是否有相关修改和配置问题?
你这个是玩的AM335x的BBB,还是AM437x的GPEVM?
如果是AM335x的BBB,参考一下这里的设置:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_LCD_Controller_User_Guide
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_SDK_Linux_LCDC
Hi Steven,
我们是BBB,现在使用micro HDMI-VGA 转接线,尝试去点亮普通的电脑PC显示器,型号LG, L1719s.这个应该是比较通用的。对于这些参数的确定没有相关资料。
http://elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack_HDMI#Default_Resolutions
你看过这个吗?这里面描述了两种方式,一种是使用环境参数配置的方式,一种是使用root登录后进行显示。
你显示器上面的超出频率范围问题,应该是和当前AM335x的显示分辨率和刷新率的选择有关系。建议你先查一下,你这个显示器支持的哪些分辨率模式,然后根据这个链接中的supported resolutions中选取一个可以支持的分辨率进行测试。
目前 我们触摸屏(480*272,4.3寸)和HDMI PC屏幕(800*600),分别可以点亮并工作了。但是不能同时正常显示,这个目前能做到么?比如同时支持一样的分辨率(480*272)