This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于 QMSS中的queue pend

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6670

在TMS320C6670  CPPI文档中曾提过QMSS中有相应的queue pend register可对hardware block 及PKTDMA发出queue pend信号。但文档中对此的提及仅有几处,均没有清楚解释。请问这个queue pend信号是做什么用的?相应的功能信息及寄存器等详细信息在哪里可以看到?谢谢。

  • Hi

    参考CPPI , p90 : 652 to 671 20 INTC0/INTC1 queue pend queues. These queues have dedicated queue pending signals wired directly into the chip level INTC0 and/or INTC1.

    652到671 Queue 可以作为Queue pend Queue使用。可以映射到CPINTC0或者CPINTC1,作为system interrupt输入,继而可以对CPU core 产生中断

  • 您好!

    queue pend 就是队列管理器产生的芯片内部的硬件信号。主要有两个作用,分别是触发发送动作和触发中断。所以和queue pend关联的队列或者是某个TX Queue可以触发PktDMA的发送动作或者是可以产生立即中断的队列。