This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320C6678EVM的PCIe接口性能问题

你好,

 TMS320C6678EVM这款板子有个AMC接口,通过AMC连机器上的PCIe接口可以与PC连接,这样连接后对于PC即属于外设,是否有配套的驱动(linux和windows下的)?PC机与板卡通过这个PCIe接口相互发送和接收数据率是多少呢?

  • LI GUI,

    您好!

    请访问下面链接。www.einfochips.com/TI-TMDXEVMPCI.php

    另外MCSDK2.0中有PCIe boot的demo,可以从mcsdk_folder\tools\boot_loader\examples\pcie\docs开始。

  • 非常感谢你们及时的回复。我们是刚刚接触这个,手头还没有板子,所以自己不能做测试,您能否花点时间帮忙测试一下呢?在购买板子之前我们想把上述的问题了解清楚

    其次还有个小问题,那个AMC连机器产品的附件里面是不是带有一个插座能把6678板子与连接器之间的金手指相连呢?

  • 非常感谢你们及时的回复。我们是刚刚接触这个,手头还没有板子,所以自己不能做测试,您能否花点时间帮忙测试一下呢?在购买板子之前我们想把上述的问题了解清楚

    其次还有个小问题,那个AMC连机器产品的附件里面是不是带有一个插座能把6678板子与连接器之间的金手指相连呢?

  • 您好,

    关于PC与EVM板的通行速率请参考www.ti.com/.../sprabk8.pdf 关于PCIe的应用笔记,关于PCIe的驱动代码请参考MCSDK。

    具体EVM板与转换器如何连接请参考http://www.einfochips.com/TI-TMDXEVMPCI.php   右边的Quick start guide,其中有两个quick start guide手册。

  • 前面那个PDF里面讲了两块6678通过PCIE连接传输的速率,挺快的,但是还是没有讲与PC机连接的测试,我想通过PC与板子传输数据,PC端是否有这个板子的驱动?后面的链接打不开,两个quick start guide我都 看了,图片不是很清晰,没有看出6678与AMC到底是如何连接的

  • 您好,

    PCIe是一个标准的接口,所以我觉得PC端的传输驱动是公共的,具体你可以搜索一下PC机如何通过PCIe进行数据传输。关于6678 EVM板如何与转换板相连,我看到的就是安装quick start将 EVM板嵌进去,转换板存在一个与EVM的接口,你可以咨询一下代理手上是否有现成的板观摩一下。

  • 我问了几个代理,都没有原装的板子,他们可能需要问一下TI,PCIe确实是一个标准接口,但是板子插上去对于电脑来讲就是一个新的外设,与显卡之类的一样,必须提供了驱动才能使用,否则需要自己开发驱动会相当麻烦,我们需要的是板子的驱动,图片上看板子是嵌入进去的,具体接口也不清楚是怎样的,如果你们有两种板子帮忙看一下应该就知道了。  板子插到PC机上,在PC机端是不是有测试例子?如果有并且可以用说明就是带驱动了

  • 您好,

    关于AMC转PCIe子卡,只需根据附件说明更新EVM的IBL及配置,然后将板卡插入PC,即可在PC机上检测到相应的PCIe设备,因此不需要相关驱动;同时在MCSDK安装目前mcsdk_2_00_04_16\tools\boot_loader\examples\pcie存在相应的例程,根据其中doc文件下的readme.pdf说明即可将该例程通过PCIe加载到EVM运行。

    AMC_PCIe_readme.7z