您好,
最近在调试C6678 的SPI BOOT时遇到了一些问题,我用的是自己开发的板子,C6678是PG1.0的,下面是我的加载步骤:
1.编写待烧写程序,程序中专门写了一段.bootload段,分配在L2的起始地址0x00800000,此段代码的作用就是将Nor Flash(N25Q128A11)中烧写的应用代码按段读到L2中,最后再跳转到入口地址处.
2.将上面程序的.out文件用工具转换。(没有加boot parameter table).
3.将程序烧写到Nor Flash中后,BOOTMODE[12:0]=0b0000000100110.
但是,上电后,PC指针始终指向boot rom,SPI的寄存器表示SPI没有在复位状态,处于使能状态。
请问,上述步骤哪一步有问题啊?
SPI BOOT 不需要PLL fix吧?(因为 PLL 是bypass mode).
到底需不需要加bootparameter table啊?这个事情始终搞不清楚,我看Rom bootloader 中的源代码时,发现默认状态下有一个boot parameter table,但是在这个table中的option的值是0,代表boot parameter table,也就是说仍然需要用户再编写一个boot parameter table,我这样理解正确吗?
如果需要boot parameter table ,那我的参数表的格式是什么样的呢?能不能给我发一份?
由于我们的板子上没有I2C EEPROM,并且EMIF也没有外接Flash,因此目前就SPI BOOT 这种方式可行,有些着急,还请各位高手指教一下!谢谢啦!