This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【MSP430LaunchPad设计心得】+USB多功能无线遥控器

     哈哈!今天,终于有空去写一下这个MSP430LaunchPad设计心得,我所做的东西相对比较简单—USB多功能无线遥控器。废话少说,先上一些图让大家看看成果,之后再详细解说。可能由于手机像素低,大家就体谅点看吧!

言归正传,大家都很关心它是干嘛用的,具体原理是什么?别急,慢慢来。

先来说说我做这个东西的目的吧,第一我非常看重430单片机的超低功耗模式,我觉得这是一个非常强大的好处;第二,我个人比较喜欢听歌,见到市面上的PPT无线遥控器,我想干脆做个也可以控制kugou播放器的遥控器吧,不用局限于鼠标以及键盘。可能做得不怎么好,算了,好玩就行,哈哈哈!那现在正文开始:

1.作品功能

 利用USB技术和无线收发模块NRF24L01以及超低功耗单片机msp430

开发的便携式USB多功能无线遥控器。可以根据个人的需要变成三种模式:PPT换页器、kugou播放器遥控器、无线鼠标。如果需要还可以继续添加其他的。

2.实现原理与技术

    该作品是基于msp430超低功耗单片机设计的,分为发送端和接收端,发          

送端通过不同按键对应不同方向,通过单片机控制无线发送端NRF24L01发送不同内容;在接收端,NRF24L01接收到不同的内容,单片机收到不同内容后,通过USB芯片D12与PC机进行通信,进行相应的操作。

3.作品应用

 无线鼠标,PC机kugou无线遥控器,PPT换页器,无线数据传送等等。

先说一下使用方法,很简单!为了能立刻给大家显示我的意图,我是以另一个界面来显示的,不过原理是完全一样的。

本作品主要有三种功能:

1.控制音乐播放器

    控制界面如下图所示:有播放/暂停,加减音量,上下曲等功能,打开播放器,按下相应的按键即可。

2.控制ppt放映(类似于ppt遥控笔)

控制界面如下图所示:有开始放映/停止放映,上一界面,下一界面等功能,打开任意ppt文件,按下相应的按键即可。

3.无线控制鼠标

要转换为鼠标功能,只需按下最右边的功能转化即可。控制界面如下图所示:有单击/双击,上下移动,左右移动,斜对角移动等功能,当然不能与平时的鼠标相比,只是比平常的鼠标操作距离远,能进行一些简单的操作,只需按下相应的按键即可。

这里利用了按键复用的功能,其复用原则为:快退(鼠标左上移),音量+(鼠标上移),快退(鼠标右上移),上一曲(左移),播放(单击/双击),下一曲(右移),歌词显示(左下移),音量 —(下移),酷狗模式(右下移).

作品制作过程中遇到的问题:

1.无线模块有时收不到数据,或收到的数据出现错乱,后来发现如果不启动自动答复的话是可以正常工作的,我也一时想不通其中的原因,估计应该是两个单片机程序出现时序不匹配的地方。

2.遥控的距离不能达到更远,建议可以使用带有另置天线的无线模块,不过考虑到资金问题,知道是那么回事就可以了。

3.由于操作不当,把正负接反了,让我的USB芯片立刻烧了,那个纠结,那个心痛啊,好在刚好有两块芯片,不然就真坑了,这个告诫我们必须好好检测一下正负是否连接正确,很重要。当然,如果你有钱,没关系,哈哈哈!

4. 焊接上有点问题,不过还是解决了。

5. 后来发现按键不支持长按功能,也不知道什么原因后来又行了,坑,估计是不知道当时哪里出现问题了,哈哈!

作品仍需要改进的地方:

1.外形上还可以弄得更小一点,作为便携式设备,做成像那种MP3播放器的遥控器更好。

2.按键的数目比较少,可以考虑使用矩阵键盘,不过这样的话会增加更大的难度,因为实际上需要用到的按键大概有二十个左右。而且用到P1、P2口的低功耗中断模式,如果用矩阵键盘的话可能要花费更多的时间。本人不想用那么多时间去做,就挑个简单的方式实现了。

3.我觉得,可以把MSP430LaunchPad的芯片拿出来,自己去画一个PCB,把不必要的东西去掉,可以做到体积上外观上更加美观。最好的是,能把按键换成是电容触摸的,自己再设计一个外壳,那就更perfect,哈哈!

这里主要使用USB接口技术以及430单片机,我就不那么老套把那些什么技术文档、程序流程图放上来了,如果没去弄过的话,那些都是很虚的东西。

当然,这不是很完善的一个东西,还有待继续提高。最好的话,可以自己去画一下PCB,制作成好看点的。那样就更好了呵呵呵,既美观又实用.。

    我就简单分享一下了,哈哈哈!

【MSP430LaunchPad设计心得】+USB多功能无线遥控器.pdf