This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:汽车音频

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/756499/opa1678-automobile-audio

部件号:OPA1678

谢谢。我们使用opa1678来提供汽车音频,我们希望能提供一条线路的功率和输出,如下所示:汽车给我们8V (DC),然后 它得到1678的声音(AC)。

我们将WANG频率响应作为附件{ OPA 1678的频率响应},但实际频率响应 作为附加{实际频率响应}。我们不知道如何对其进行调试。请给我们一些修改建议。作为附件的示意图{OPA1678 -演示}。 所有的附件都是。谢谢!e2e.ti.com/.../4760.THE-question-of-Frequency-Response-OPA1678-.docx</s>1678

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户589.6542万,
    在第一个图中,您显示了应用程序的预期带通频率响应,但随后您将其与似乎是总谐波失真图的情况进行比较-您可能在尝试完成的工作中使用了错误的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户589.6542万

    我们尚未收到您的回复,因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有,只需发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 VCC的输出,如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像未正确插入-您必须使用其中一个按钮插入图像或附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,用户589.6542万:

    此问题已在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/76.5659万上的重复线程中得到解决。 我将关闭此线程,因为它是 此处和 此处的线程的副本 ,请不要为此问题打开更多线程。