This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:重复子序列 n 次

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1123807/dlpc900-repeat-a-sub-sequence-n-times

器件型号:DLPC900

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我有一个 DLP,我使用《DLPC900编程人员指南》中提供的功能进行编程

https://www.ti.com/lit/ug/dlpu018h/dlpu018h.pdf?ts=1659603299148&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

我以“动态图形”或“预存储图形”模式显示图形序列。 对于我的应用、我想重复后续步骤。 例如、假设我有一个序列、如下所示:

序列=[图形1、图形2、图形3、… 模式9]

 然后、我可以重复整个序列 n–次。 现在我的问题是、是否有一种显示序列的方法、如下所示:

 [模式1、模式2、模式3]* n、

[图形4、图形5、图形6]* n、

[模式7、模式8、模式9]* n ]

 (不在每个序列之间调用“图形显示 LUT 配置”命令)。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您是否已查看第72页的第2.4.3.4节"图形显示 LUT 重新排序配置"?

    重新排序配置允许用户加载一次图像模式序列、然后重新排序序列(包括子集)、而无需进一步重新加载。 序列发生器必须先停止并重新排序、然后再重新开始、但客户可以通过发出 run 命令来配置每个模式子集的运行次数。

    请告诉我这是否符合客户的标准。


    此致、

    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。

    您是否看到了在不停止序列发生器的情况下执行此操作的任何方法?  

    是否可以通过对 FPGA 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    我很高兴。

    我将与我的团队成员交谈、并在3天后返回给您、让您充满希望!


    最棒的
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    感谢您的耐心等待、因为我与我的团队谈论了这一点。

    虽然可以对 FPGA 进行编程、但其主要目的是驱动进出 DLPC900控制器的 RGB 信号。

    如果您希望在重复任意次数的不同子序列之间切换而不停止序列发生器、则可以使用视频模式。 如果您使用视频图形模式、则必须实时送入图像并处理图像的位打包和时序、确保曝光总时间和黑暗时间不超过帧时间。

    例如、如果您以120Hz 的频率运行、则每帧将为8.3333333333ms。 这意味着您可以打包24个二进制图像、曝光时间为347 us。

    如果要继续使用模式、如果要加载映像并更新 LUT、则需要使用 STOP 命令。 这是因为控制器在读取图像时不会加载单独的缓冲区、就像视频模式一样、视频模式通过并行 RGB 接口进行流式传输。 因此、在模式下无法同时进行写入和读取。

    此致、
    Michael Ly