This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843:SPI-USB 和 UART-USB IC、可与 MMWAVESTUDIO 和 MMWAVEVISUALIZER 配合使用

Guru**** 2551500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/972907/iwr6843-iwr6843-spi-usb-and-uart-usb-ics-to-work-with-mmwavestudio-and-mmwavevisualizer

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOSTDCA1000EVM

您好!

我在新设计中使用 IWR6843、我想知道您能否推荐我应该使用的 IC 来与 MMWAVESTUDIO 和 MMWAVEVISUALIZER 进行交互。 TI 网站的白皮书(SPRACP3A)指出、如果我们无法访问60引脚连接器、则需要使用 SPI 转 USB 和 UART 转 USB 转换器。 我想使用"CP2105-F01-GMR"作为 UART 转 USB 转换器、但在"PROC091F (001)_Sch.pdf "中找不到 SPI 转 USB 转换器。 除了 SPI、UART 和 MSS Logger 信号之外、我还需要其他信号吗?

最棒的

Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FTDI 器件用于 SPI 转 UART、您可以在 MMWAVEICBOOST 原理图中找到该器件。

    供参考:如果您需要处理捕获的原始数据、则需要 DCA1000EVM、如果没有 DCA1000EVM、您可以传输数据进行测试、但无法实际捕获和处理数据。

    此致、

    查尔斯·奥