This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22487:VS 分压器的输出电压感应

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1047086/pmp22487-output-voltage-sensing-for-vs-divider

器件型号:PMP22487
主题中讨论的其他器件:UCC28712

尊敬的先生:

我们希望使用 UCC28712设计降压转换器。 输入电压范围为(25-67.2V),输出电压为10V,负载为100mA (最大值)。  下面图片中所示的部分是否包含 R1、R2、D100、D101、R8、R9 D2,用于确保 在  退磁时间结束时对输出电压波形进行采样,以准确表示输出电压?。是否可以直接将输出端子连接到 VS 分压器,如图所示 在下图中? 如果不是 、如果我们将输出引脚直接连接到 Vs 偏移器、我们可能会遇到什么常见问题。

此致