This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TDA4x:如何调用内核

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/917156/ccs-tda4x-how-to-invoke-a-core

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

PSDK: PSDK_RTOS_auto_J7_07_00_00_11

我们已集成针对内核"MCU_2_1"的 MCAN 更改

我已经从 make 文件"vision_apps_build_flags.ma"中构建了内核

BUIL_CPU_MCU2_1?=是

为内核"MCU_2_1"运行"vision_app_init.sh"时、控制台上没有打印任何内容

请提出修改建议,以便可以调用特定的核心。

谢谢、此致、

Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vyom:

    当您说您已将 MCAN 集成到内核"MCU_2_1"时、您能解释一下您在那里尝试了什么? 对于具有视觉应用的 MCAN、我们实际上没有现成的任何东西。 这是您开发的吗?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    是的、我们开发了自己的。

    我们通过为以下路径中存在的同一个内核启用 IPC 来解决内核调用问题

    "vision_apps/apps/basic_demos/app_tirtos/common/app_cfg.h"

    #define ENABLE_IPC_MCU2_1

    谢谢、此致、

    Vyom Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vyom 的更新。

    此致、

    Karan