This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TM4C123G USB 电源/ICDI 端口解锁 Windows PC

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1160236/using-the-tm4c123g-usb-power-icdi-port-to-unlock-windows-pc

主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我最近遇到一篇文章、该文章使用 TM4C123G USB Power/ICDI 端口解锁 Windows PC。

文章: https://par.nsf.gov/servlets/purl/10222327 请参阅以下文章的图17。 有趣或可疑的是、在解锁 Windows PC 的演示中 、TM4C123G 通过与 Power/ICDI 相对应的 USB 端口连接到 PC。 您能否告诉我 在 TM4C123G 中可以使用的任何方法/固件、通过将 PC 连接到 TM4C123G 的 Power/ICDI 端口来解锁 Windows PC。 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这篇有趣的文章演示 了使用 TM4C123的有趣应用。 但是、我们没有任何固件。 您需要联系这些 Purdue 研究人员。 请注意、软件只是实现该应用的组件的一部分。 它们还需要传感器硬件以人体作为信号传输媒介来传输信号。 同样、如果您有兴趣、如果作者愿意向您披露软件和硬件规格、则应咨询文章作者。