This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:连续流模式的限制

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1002317/mmwcas-rf-evm-the-limitation-of-the-continuous-streaming-mode

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:TDA2

各位专家:

我们使用 mmWave_studio_03_00_00_07。 mmwave_studio_cascad_user_guide.pdf 部分中提供了以下说明
"12. 已知问题和限制"、
当前对连续流模式的支持受到限制。 启用此模式时、仅捕获一帧数据。

它是否仅在使用 mmWaveStudio 时适用? 使用 TDA2或 FPGA 时没有问题吗?

此致、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    适用于 AWR2243P 的最新 mmWave Studio、即 mmWave Studio 03_00_00_14没有此限制。 我建议 升级到这个值。

    同时、我将在内部向团队核实早期版本的 Studio 中这一限制的背景。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    感谢您的回答。 请检查此限制的背景。 他们想知道这是 mmWaveSutio 问题还是其他问题。

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、这是 mmWave Studio 03_00_00_07中的一个限制、不是硬件设置问题。  

    但正如我还提到的、它在 mmWave Studio 03_00_00_14中得到了解决。

    此致、

    石田