请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1293 我对 ADS1293有2个问题。
我计划使用外部时钟来运行以解决噪声问题、是否有任何不属于 CLK 输入的内部时钟会导致噪声问题?
2.是否可以在没有 DRDYB 信号的情况下运行而不丢失数据? IE 缓冲区有多大、寄存器中的信息是否可用于轮询? 那么、是否还有另一种方法可以检测是否存在良好的数据、以及如果我们未能在数据过时之前等待多长时间、那么数据就会丢失。 如果它有助于我们计划在 CLK 驱动器的倍数处运行 SPI 总线、
谢谢
Tim