This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:无法在 Code Composer Studio 9.1版上使用#39;tirtos_tivac_2_16_00_08#39中的示例

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/873683/ccs-ek-tm4c129exl-unable-to-use-examples-from-tirtos_tivac_2_16_00_08-on-code-composer-studio-version-9-1

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用 EK-TM4C129EXL、并想尝试 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=EK-TM4C129EXL&node=AGd3zikvbBMdqA2DFoAjZw__.ge-t7a__LATEST 中针对 TivaC 的 TI-RTOS 中的"empty"和"mutex"示例

问题是我无法构建在 CCS v9.1中导入的示例。 这是我所做的。

我从"tirtos_tivac_2_16_00_08"中导入了空项目、如下所示

Import -> General -> Projects from folder or archive  and selected 'empty' project。 该文件夹已导入、但无法生成。

有人能否建议如何使用 CCS v9.1来使用于 TivaC 的 TI-RTOS 示例正常工作?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandrasekhar、

    要将项目导入 CCS、您有几个选项。  从 Project 菜单中选择"Import CCS Projects"。  然后浏览至所需的项目并将其导入。  或者、您可以从 CCS 内的 Resource Explorer 导入工程。

    此致、

    John