请问有人在调试28035 的SPI吗,80脚的28035的SPI分为A和B,其中B有两组引脚,
GPIO12/TZ1N/SCITXDA/SPISIMOB
GPIO13/TZ2N/SPISOMIB
GPIO14/TZ3N/LINTXA/SPICLKB
GPIO15/TZ1N/LINRXA/SPISTEB
和
GPIO24/ECAP1/SPISIMOB
GPIO25/SPISOMIB
GPIO26/SPICLKB
GPIO27/SPISTEB
例程中以GPIO12,GPIO13,GPIO14和GPIO15为一组,GPIO24,GPIO25,GPIO26和GPIO27为一组;请问GPIO12和GPIO24在配置为SPISIMOB时是否等效,就是说以GPIO24,GPIO13,GPIO14和GPIO15配置为一组能否实现SPI通信,谢谢。
这个是内定义的,不可以交换。
肯定不能啊 这个是特殊功能的外设 也就是配置完就指定引脚了
可能只有片选可以随意用任何IO
实在不行就用GPIO模拟
TI的忠诚粉丝!
回复 CAI DANSE:
一般的DSP与 MCU,不同公司与厂家,象这种定义都是相同的,管脚之间虽然名字相同,但分组还是必须的。原贴的作者是初学者吧,还得加油!
没有试过,别误导楼主。还是请TI的专家来澄清一下。
我个人的感觉是可以的,datasheet上从来没有提所谓的组的说法。
管脚定义中GPIO12和GPIO24都能作为SPISIMOB使用,那么在使用SPI管脚时,两者应该是可以通用的,例程中分组可能只是因为这几个管脚靠的近,在实际使用的时候一般会用在一起
不过管脚复用在boot的时候是有特定管脚需求的,虽然可能有两个管脚功能可以一样,但是boot只能从特定管脚
LiveSine
ruiping zhao请问GPIO12和GPIO24在配置为SPISIMOB时是否等效,就是说以GPIO24,GPIO13,GPIO14和GPIO15配置为一组能否实现SPI通信,谢谢。
可以这么使用。
我之前也有这个问题,但自己实测之后,完全没有问题的。
SPI只有区分A和B。
只要是A的功能口,没有分组的概念。
但GPIO功能一定要配置对。
至于芯片的内部如何实现pin和SPI的互联,不是很清楚。
keep fighting!