This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:Windows 在 processor_sdk_vision_03_07_00_00中构建 tidi_OD_openvx 时出现错误:#39;converto/elife.mak:105:***目标模式不包含`%'。 停止。#39;

Guru**** 2911680 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/836000/tda2exevm-windows-build-the-tidi_od_openvx-in-processor_sdk_vision_03_07_00_00-occur-an-error-concerto-prelude-mak-105-target-pattern-contains-no-stop

器件型号:TDA2EXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

你(们)好

我在  processor_sdk_vision_03_07_00_00中构建 tidi_od_openvx 的用例、我按照吹出的更改执行操作:

1.在 processor_sdk_vision_03_07_00_00\vision_sdk\apps\configs\tda3xx_evm_BIOS_all\ccfg.mk 中将 OPENVX_include 更改为 yes

2.将 PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00\VISION_SDK\build\Rules.make 中的 MAKECONFIG 更改为 tda2xx_EVM_BIOS_all

3.已安装 processor_sdk_vision_03_07_00_00\ti_componels\cG_tools\linux\gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3 (我已将此文件名设置为正确)

:`出现了编译错误“concerto /前奏.mak:105:***目标模式不包含“%”。  停下。 我还执行 gmake 清理并删除二进制文件的目录、错误仍然会退出。

麦国风:105是  

#定义一个".gignore"文件、该文件将有助于确保模块的输出
#文件夹始终存在。
%.gignore:
   -$(Q)$(MKDIR)$(call path_conV、$(dir $@)$(quiet)
   -$(Q)$(touch)$(call path_conV、$@)

和我的登录 windows cmd:

#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_merge
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_merge
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_merge
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_null
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_network_tx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_Rx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_rx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_network_rx
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_network_Rx
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_nullSrc
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_nullSrc
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_common_nullSrc
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_nullSrc
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_select
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_sync
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display_ctrl
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iva
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VPE
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_dsM2mWb
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common
#取决于 tda2xx-evm:arp32_1:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:release:utils_common
#取决于 tda2xx-evm:arp32_3:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:release:utils_common
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:release:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_common_system
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
#取决于 tda2xx-EVM:c66xdsp_2:发行版:links_dsp_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_2:发布:links_eve_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_3:发布:links_eve_system
#取决于 tda2xx-EVM:arp32_4:发布:links_eve_system
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_system
#取决于 tda2xx-EVM:ipu1_1:发布:links_IPU_system
#取决于 tda2xx-EVM:ipu2:发布:links_IPU_system
#取决于 tda2xx-EVM:a15_0:发布:links_a15_system
COMSPEC=C:\Windows\system32\cmd.exe
Shell=C:/Windows/system32/cmd.exe
Windows 处理器体系结构 x86
Windows 处理器标识 Intel64
ma_iefiles=D:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/alg_plugins/openvx/dms_kernel/kernels/dms/c66/bam/concerto.mak d:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/alg_plugins/openvx/dms_kernel/kernels/dms/c66/concerto.mak d:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/alg_plugins/openvx/dms_kernel/kernels/dms/host/concerto.mak d:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/alg_plugins/openvx/dms_kernel/kernels/dms/test/concerto.mak ma_tests/kernels/test_kernels/arm/concest_tests/kernels/test_kernel/c66/bam/kernels.mak 至.option_test/kernels/test_convision/ines/sime.ma/test/inconvision/ines/set/inconvision/ines/sm/ma.ma/test/ines/simines/set/ines/s/ines/sm/unics/ma.ma.test/ines/s/ines/set/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines/s/ines
文件 TIARMCGT_ROOT=$(VSDK_TOOLS_PATH)/CG_TOOLS/windows/ti-CGT-ARM_16.9.2.LTS
未定义 GCC_SYSBIOS_ARM_ROOT=
文件 CGT6X_ROOT=$(VSDK_TOOLS_PATH)/CG_TOOLS/windows/ti-CGT-C6000_8.2.4
未定义的 CGT7X_ROOT=
文件 GCC_Windows_root=C:/CodeBlocks/MinGW
未定义的 gcc_linux_root=
##############################################################################################################
Target_combo=TDAX:SYSBIOS:M4:1:发布:TIARMCGT
HOST_ROOT=D:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/ti_components/open_compute/tiovx_01_05_01_00
Host_Compiler=TIARMCGT
Host_Platform=PC
Host_OS=Windows_NT
HOST_CPU=Intel64
HOST_ARCH=64
host_family=x64
HOST_NUM_ENCINES=
Target_OS=SYSBIOS
Target_CPU=M4
TARGET_ARCH=32
target_family=arm
Target_NUM_Cores=1
Target_Platform=TDAX
target_build=释放
Target_Out=D:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/ti_components/open_compute/tiovx_01_05_01_00/out/TDAX/M4/SYSBIOS/release
Target_DOC = D:/ProgramData/TI/PROCESSOR_SDK_VISION_03_07_00_00/ti_components/open_compute/tiovx_01_05_01_00/out/TDAX/M4/SYSBIOS/release/docs
Build_Defs = build_IVISION_kernels custom_application_path build_tutorial build_conformance_test
TDAX SysBIOS_M4_1_RELEASE_TIARMCGT_Defs = SysBIOS TDAX M4="M4"目标_NUM_Cores=1 target_arch=32 arch_32 arm target_build=1
TDAX SysBIOS_M4_1_RELEASE_TIARMCGT_LDIRS =
SCM_ROOT=
SCM_VERSION=
Concerto /`:105:***目标模式不包含“%”。  停下。
gmaked[2]:***[tiovx]错误2.
gmaking[1]:***[tiovx]错误2.
gmake:***[取决于]错误2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能尝试在 Linux 计算机上构建它。

    在 Windows 上、我们发现了这个问题、希望它将在 VSDK 3.08版本中关闭。

    但现在您能否尝试在 Linux 计算机上构建它。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试使用 git bash 命令提示符,此问题仍然存在。

    但是、当我将 OPENVX_INCLUDE=yes 设置为否时、该错误消失了、我可以生成 Appsimage.但该图像没有 openvx 的用例!

    我应该怎么做来解决这个误差?

    我还使用 OPENVX_INCLUDE=yes 构建 processor_sdk_vision_03_05、这可以正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅在构建 openvx 软件包时会出现问题。

    因此、如果您使 OPENVX_INCLUDE=NO、则不会构建 openvx、也不会出现问题。

    但是、您将获得具有 openvx 的用例、因为它在构建中被禁用。

    问题是由于 Windows 中的某些路径相关问题而发生的。 因此,无论您使用 git bash 还是命令提示符,问题都将出现。

    因此、我建议使用 Linux 机器进行构建。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现、如果我设置 OPENVX_INCLUDE=yes、则[IPU1-0] f:TIDL 用例也无法正常工作!

    将其设置为否、这是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您运行的是 TIDL_OD 用例、则 应将 OPENVX_INCLUDE 设置为 NO

    启用 OPENVX_INCLUDE 后、所有 openvx 用例都会进行优化。  启用 OPENVX_INCLUDE 时、其他用例可能无法正常工作。

    因此、当您不使用任何与 openvx 相关的用例时、请将 OPENVX_INCLUDE 设置为 NO

    此致、

    Anuj