This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:器件修订信息。

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2642R, CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/769099/launchxl-cc1352p-silicon-revision-information

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2652RCC2642RCC1352PCC1352R

您好!

1) 1) TI store 上提供的所有 Launchpad (下面提到)是否均为器件版本 E?

2) 2)此外、cc26x2使用哪种 SoC、CC2652或 cc2642?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如本文所述: e2e.ti.com/.../767774 R 版本已更新。 P 版本将在 Q2中更新。

    CC26x2中的 x 表示提供有效产品编号的任何编号。 (CC2642R 和 CC2652R)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时可以购买适用于 cc2652和 cc1352P 的修订版 E SoC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到那时我们将使用什么呢?

    因为修订版 C 也不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您转到 store .ti.com 并搜索 CC1352P、您将看到您可以订购 launchpad (目前具有修订版 C)。 或者、您也可以在 CC1352R 上开始开发、并在稍后阶段将20dBm PA 添加到代码中。