[FAQ] 在LAUNCHXL-F28069M上启用XDS100 USB串行端口

零件号:LAUNCHXL-F28069M

一些LAUNCHXL-F28069M评估板上的XDS100 USB串行端口可能配置不正确。这种情况导致的一个问题就是Windows无法识别USB串行端口。以下是设备管理器正确识别的XDS100 USB串行端口快照:

如果未在您的LAUNCHXL-F28069M上识别到串行端口,可以按照以下步骤对XDS100 EEPROM进行重新编程:

  1. 从FTDI下载MPROG 3.5
  2. 提取并运行MPROG
  3. 将LaunchPad连接到PC
  4. Device>>Scan,找到您的XDS100
  5. Tools>>Read and Parse,解码您的编程设置(仅在满足以下条件时才继续)
    1. 产品描述包括XDS100
    2. 将B侧驱动程序设置为D2XX Direct,而非虚拟COM端口
  6. File>>Save as(备份)
  7. File>> Edit
  8. 将B侧驱动程序更新为RS232 UART +虚拟COM端口
  9. File>>Save as(由您选择)
  10. Device>>Erase
  11. Device>>Program
  12. 拔下LaunchPad
  13. 插入LaunchPad

完成上述步骤后,应可在设备管理器中识别USB串行端口。

 

EEPROM 映像已在后续版本中得到修复。

1 个回复