This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:Code Composer 无法打开源文件"inc/hw_memmap.h

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853233/ccs-msp430fr6989-code-composer-cannot-open-source-file-inc-hw_memmap-h

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio


大家好、我得到了这个错误、我不知道如何解决它、为什么库在主函数中的工作位置、

如何解决?

"C:/ti/ccs910/ccs/ccs_base/msp430/include/driverlib.h、第32行:致命错误#1965:无法打开源文件"inc/hw_memmap.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否通过菜单栏上的 Help -> Check for updates (帮助->检查更新)更新了 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在 Properties -> Build -> Include Options 中添加此文件目录。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题如何?

    我已经没有听到您的声音八天了,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。 如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

    此致

    Johnson