This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:INTC 中 ENABLESET0和 ENIDXSET 之间的差异

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/578835/tms320c6748-difference-between-enableset0-and-enidxset-in-intc

器件型号:TMS320C6748

我对 PRU INTC 内的寄存器 ENABLESET0和 ENIDXSET 感到困惑。   由于两者都是可写的、因此 ENIDXSET 似乎是多余的。  我缺少什么吗?

谢谢、

Mike。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    请查看 C6748 TRM 以查找这两个寄存器的说明。 它们提供了不同的方法来实现相同的目标。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这比我想的更有意义。 谢谢!