This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

怎么用28035通过串口下载程序

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

之前一直是用仿真器下载的程序,请教一下如何用串口下载程序,有没有详细点的教程啥的

  • 请参考下之前的讨论

    e2echina.ti.com/.../120500

    有两个方式实现这种串口烧写:

    1. 利用芯片ROM中自带的bootloader引导程序,以及TI提供的串口烧写上位机,将flash kernel(flash操作的程序),和你自己的应用程序hex烧写进芯片。由于要利用ROM中的引导程序,所以需要对GPIO34,GPIO37进行电平配置,进入串口引导模式才可以。其中,flash擦除和烧写的功能在下面的flash kernel程序里面。

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5\f2803x_flash_kernel

    2. 自己写一个升级用的引导代码bootloader, 主要功能是接收串口发来的命令,然后调用flash API函数,将串口发过来的应用程序的hex数据写到芯片。这个定制的bootloader类似将1中的ROM bootloader和flash kernel融合在一起,同时先烧在芯片某一个flash扇区。