This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench /LM5140-Q1:LM5140-Q1的 Iout_max

Guru**** 3019200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/568360/webench-lm5140-q1-iout_max-of-lm5140-q1

器件型号:LM5140-Q1

工具/软件:Webench

你(们)好

我的客户搜索器  件、以便能够在 Vin=48V、Vout1=1.5~20V、Vout2=1.5~20V 和 Iout=40A (Vout=12V 时峰值)下使用。
我会推荐 LM5140。
此器件在产品文件夹中写入 Iout_max 为40A、但无法对此器件进行仿真、因为在 webench 中定义了 Iout_max 10A。
该器件的 Iout_max 10A 或40A 是正确的?
哪一项是10A 和40A、与该器件的 Iout_max 是否正确?
此致、
横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    LM5140-Q1是一款具有外部 FET 的降压转换器;因此、其最大 Iout 受为该设计选择的 FET 的限制。 WEBENCH 谨慎地计算 FET 损耗、以确保其不会过热。 在输出电流高于10A 的情况下、几乎不会创建任何设计(边缘用例)、这就是工具将器件限制在10A 输出的原因。

    此外、数据表中通常未指定器件的最大 Iout。 这将取决于设计条件、客户选择的组件以及它们如何布置电路板。

    此致、

    Katie