This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SLSV-EC 至 LVDS (或其他 SIG 类型)转换器

Guru**** 3012280 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609459/slsv-ec-to-lvds-or-other-sig-type-converter

主题中讨论的其他器件:DS25BR100

你好

寻找一个接口缓冲器来为 Xilinx Artix-7 GTP 差分 RX 引脚(XC7A75T 或 XC7A15T)提供 IMX 图像传感器的 SLVS-EC 输出数据。

符合 IMX 数据表的 SLV-EC 规格

160mV <Vcm<260mV & 140mV<Vdiff(ac)<290mV

GTP 收发器直流规格

"外部交流耦合"时的"差分峰峰值输入电压"应处于150mV <DVPPIN<2000mV & Vcm_in=800mV (typical)

这意味着 IMX 输出(140mV < Vdiff < 290mV)摆幅不足以馈入 FPGA GTP 输入(150mV < DVPPIN < 2000mV)

 

因此、寻找 SLVS-EC 转 LVDS (或类似产品)缓冲器、更喜欢使用直流耦合而不是交流。

TI 是否有任何 SLVS-EC (具有嵌入式时钟的可扩展低压信令、@ 2.304Gbps)至 LVDS (或类似)转换器可放置在 IMX 传感器和 Artix-7 FPGA GTP xs 之间?

谢谢、

-Reza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reza、

    对于交流耦合、有许多器件可以接受 SLVS 输入信号并将其升压到足以支持 GTX 输入

    DS25BR100/110/120/150等器件可以正常工作。  还有许多具有更多通道的器件。

    如果解决方案需要直流耦合、则会更困难。  我们的大多数驱动器具有~ 1.1-1.2V 的直流输出共模

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您推荐这些宽输入范围缓冲器。

    根据 DS25BR1xx 数据表中的50mV<VCMR<Vcc-50mV、我可以使用 IMX 图像传感器和 DS25BR1xx 之间的直流耦合以及 DS25BR1xx 和 Artix-7 FPGA GTP RX 之间的交流耦合、如下所示。

    IMX 图像传感器--- >DS25BR1xx ---|-->Artix-7 GTP RXP/N

     此致、

    -Reza