This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:USB3有源扩展/中继器-转接驱动器与集线器的信号调节优势?

Guru**** 3018320 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608526/tusb1002-usb3-active-extension-repeater---signal-conditioning-advantage-of-redriver-vs-hub

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件: TUSB8044

在我看来、大多数 USB 中继器(如有源电缆)都使用集线器而不是转接驱动器。 与 TUSB8044等集线器相比、TUSB1002等转接驱动器 IC 恢复降级的5Gbps 信号是否更好?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    TUSB1002是一款线性转接驱动器、在 USB 层次结构中是透明的、它将恢复输入信号并重新传输、最大 EQ 为15dB。
    封装更小、消耗的电流更少

    TUSB8044是一款具有 I2C 主设备和告示板的集线器、可用作重定时器、可在 USB 层次结构中看到、封装尺寸更大、消耗的电流更大。


    通用器件是转接驱动器、集线器将用于非常具体的应用。

    此致