This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:当连接过程中无法启动"扫描时;发生情况时、如何解决此问题?

Guru**** 3010210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/634280/cc2640r2f-q1-when-scan-may-not-be-started-during-a-connection-situation-happens-how-to-solve-this-issue

器件型号:CC2640R2F-Q1

尊敬的 TI 专家:

根据"文件:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58/docs/blestack/release_notes_blestack_3_01_01_58.html "、可能无法启动扫描。

如果出现这种情况、我应该如何解决此问题?

BR、

吉元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ji Won,

    建议使用小于连接间隔的扫描窗口。 很抱歉、我在发行说明中没有这样做、但感谢您查看发行说明!

    祝你一切顺利