This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:在 Linux 平台上对 DLP LIGHTCRAFTERS-2000及更高版本进行 GUI 配置和测试?

Guru**** 2986670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/705652/linux-gui-config-and-test-for-dlp-lightcrafters-2000-and-above-on-linux-platform

工具/软件:Linux

先生们?

Linux 上是否有可与 DLP lightcrafter 搭配使用的 GUI:有一些测试脚本、但这还不够。 您有一个适用于 Windows 而不是 Linux 的 GUI 版本! 这基本上是一个 Linux 仪器。

现在是时候使用 GUI 测试 DLP ALA 窗口 GUI 并向其发出命令进行下载了!

获得命令很重要、并且无法在命令行中键入:

如果您想要操作可操作的内容:亮度、图像等(如果我想从外部添加键盘校正)

如果没有人这么做、TI 会给您发快照吗?  

印度团队能否 做到这一点 ?

我不知道谁会这样做。

 能不能给专家的酒店打电话?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、
    感谢您的宝贵反馈。 TI 没有适用于 DLPDLCR2000的 Linux GUI。 如果社区成员开发了一个,欢迎他们分享。
    此致、
    Vivek