寻找CVBS decoder



目前decoder对AFE的要求有以下几点:

1、 9bit以上的AD采样位宽(目前的decoder是10bit的位宽,9bit的话也能用,就是需要低位给补个0然后再做个伪随机的抖动处理)。

2、 145Mhz以上的AD采样频率(PAL的32FSC频率为143Mhz)。

3、 支持自动增益(auto gain)和手动寄存器手动配置增益功能。

4、 支持自动钳位(clamp)和手动寄存器配置钳位功能。

5、 支持自动或者手动寄存器配置的offset功能。

6、AD前端要带抗混叠(AAF)滤波器,带宽最好能配置,不能配置的就要求保证7Mhz带宽的AAF。

7、最好能支持外部输入时钟来驱动AD采样,这样源采样时钟就可以受我们控制。如果不支持的话,至少要求采样时钟能够运行在freerun模式,因为有些高频的视频通用AFE会去锁行同步,这个万一他们锁得不好的话,还影响我们的验证效果。

 

李太柱

深圳市国科微半导体有限公司

手机:+86 15889692945

E-maillitaizhu@gokeic.com