This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK0.4806万:LMK0.4806万多个PLL?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/622559/lmk04806-lmk04806-multiple-pll

部件号:LMK0.4806万

戴尔

我们使用四个LMK0.4806万s。

我想使用多个LMK0.4806万s来匹配PLL。

我们必须从第一个LMK0.4806万同步到第四个LMK0.4806万。

如何获得第一个LMK和第四个LMK0.4806万的时钟同步?

请告诉我解决方案?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Henry:

    感谢您对LMK0.4806万的关注。 这是具有许多可能配置的双回路PLL。 您可以使用8.3 .10节中所述的零延迟模式同步设备。 您也可以查看8.4 1部分,以查看可能的工作模式。

    有关信标和双环路配置的零延迟模式的方框图,请参见图16和18。 只要N/R为整数,将输出返回到参考可确保对齐相位。

    我希望这能有所帮助,

    此致,Simon。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的: 西蒙 ·丹福斯。

     

    我理解这一点。

    当第一个LMK0.4806万的Clkout输入到第二个LMK0.4806万的FBCLKIN时,第一个LMK0.4806万和第二个LMK0.4806万是否同步。

    可以连接和同步多少LMK0.4806万s?

    谢谢你。