我现在研究motorware带的工程,现在用的是InstaSPIN Projects and Labs User’s Guide手册中的lab03a工程,debug没问题;但是我觉得这个工程在debug时候是不是加载到ram中了啊?因为我不使用debug,断电再上电,就没有程序跑了。
请问这个工程怎么才能下载到芯片中呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,新工程打开默认是ram运行的,需要下载到flash的话可以通过点击编译的小锤子旁边的倒三角,选择flash模式,程序会自动切换到flash编译模式
你好,请问你这边用的什么板子测试的?
我这边用F28069M controlCARD+DRV8312EVM测试(http://www.ti.com.cn/tool/cn/DRV8312-69M-KIT),芯片断电后上电是可以运行的,能观察到controlCARD上的LD2闪烁。测试之前是确定擦除了原先芯片中的程序再进行烧写的。
如果你也用的跟我一样的评估板,那么需要注意的是,断电之后再上电的话需要将仿真器线拔插一下才能运行程序,可能是由于供电时序等原因导致的
Green Deng 说:你好,请问你这边用的什么板子测试的?
我这边用F28069M controlCARD+DRV8312EVM测试(http://www.ti.com.cn/tool/cn/DRV8312-69M-KIT),芯片断电后上电是可以运行的,能观察到controlCARD上的LD2闪烁。测试之前是确定擦除了原先芯片中的程序再进行烧写的。
如果你也用的跟我一样的评估板,那么需要注意的是,断电之后再上电的话需要将仿真器线拔插一下才能运行程序,可能是由于供电时序等原因导致的
您好,我用是DRV8301-69M-KIT + TMDSCNCD28069MISO
CCS工程中选择FLASH模式后,自动重新编译,点击DEBUG,会有擦除及下载的操作;点击运行,LD2闪烁(红色)
倘若断电再上电,则LD2保持熄灭状态
Green Deng 说:你好,请问你这边用的什么板子测试的?
我这边用F28069M controlCARD+DRV8312EVM测试(http://www.ti.com.cn/tool/cn/DRV8312-69M-KIT),芯片断电后上电是可以运行的,能观察到controlCARD上的LD2闪烁。测试之前是确定擦除了原先芯片中的程序再进行烧写的。
如果你也用的跟我一样的评估板,那么需要注意的是,断电之后再上电的话需要将仿真器线拔插一下才能运行程序,可能是由于供电时序等原因导致的
您好,DRV8301板上电后,仿真线插拔一下,果然就可以了,看来的确是上电顺序问题,感谢