This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是一个再正常不过的提示,并不影响你的程序运行,如果应用程序本身没有问题的话 -- 可以烧写一个基于Flash的TI例程确认。
原因在于,CCS认为你需要调试BOOTROM,而在CCS能够访问的工程项目里并没有能够与该地址区域关联的源代码,所以它提示你对应该地址没有可用的源代码。你直接忽略它,复位(reset)芯片再通过re-start功能进入应用程序的主程序即可。
如果你一定想要单步调试BOOTROM,那么你同样不能在调试时看到TI的C源代码,但是可以看到汇编代码,方法就是在连接仿真器后使用load symbols功能,选择对应的BOOTROM的.out文件(TMS320x2806x_boot_rom.out)load进去:C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_rom\2806x\2806x_boot_rom_v1_1\Release,然后打开view下面的disassembly窗口查看。
完整的部分C和汇编源代码可以在下面路径查阅:C:\ti\controlSUITE\libs\utilities\boot_rom\2806x\2806x_boot_rom_v1_1\source