This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

IWR1443BOOST: 如何获取接收端低通滤波器的相应曲线

Part Number: IWR1443BOOST

因为实验需求,需要获取从IF信号产生(在乘法器处)后,传播至ADC采样的过程中,其经过的带通滤波器的频率响应曲线(幅值与相位),(由模拟低通滤波器与高通滤波器产生)。

1. 设备之间的模拟滤波器是否频率响应曲线较为相似?

2. 是否可以通过改变寄存器的方式,使得毫米波雷达只进行信号接受,而不进行信号发射,想由此在接收天线接入冲激响应,以此进行频率响应曲线测量。

3. 或者是否存在其他测量此响应响应曲线的方式,如数据手册等,可以直接获取模拟滤波器的幅值与相位相应。