This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041的挂起模式

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874618/tusb8041-suspend-mode-of-tusb8041

器件型号:TUSB8041

大家好、

我的客户想知道如何进入 TUSB8041的挂起模式。

根据 usb3.1规范、可以通过软件输入。 从集线器的角度来看、我们是否可以通过集线器端的任何软件命令或硬件设置让集线器进入 U3模式?

还是仅由 USB 主机触发? 因为客户正在努力满足节能要求。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    集线器将仅根据 USB 主机的命令进入 U3、集线器无法生成自己的命令进入 U3。

    此致、

    JMMN