分享一个珍藏的MSP430软件开发手册,希望对大家有帮助:)
改文档不新,现在MSP430FR铁电MCU更具竞争优势和超低功耗。
但第六章的软件价格对每个嵌入式工程师都是非常有用处的:
典型MSP430例程结构
如前文所讲,进行MSP430开发所需的例程可以通过TI官网下载,430Ware下载或者互联网搜索寻得。示例程序是我们进行板卡学习和项目开发必不可少的一个辅助工具,德州仪器提供的MSP430例程非常齐全,每个型号的MSP430都可以方便地找到相应的示例程序,对单独型号的MSP430又针对其每个外设的不同功能分别有相应的示例程序。此外,德州仪器提供的示例程序结构清晰明了,可以帮助用户了解该例程的内容,进行快速使用和开发。在本章节对德州仪器提供的典型MSP430,尤其是用于launchpad的例程结构进行介绍和说明。
简单的例程包括一个.C文件,即源代码(src),按照前文CCS新建工程,添加源代码的方法即可实现该例程的使用和调试。我们来一起看看这个C文件的结构。
希望对大家有帮助。