如题:msp430F5438A的Code Flash 分四个bank, 但是怎么读取 BankC呢?
Bank D: 03FFFFh–030000h 64KB Bank C: 02FFFFh–020000h Bank B: 01FFFFh–010000h Bank A: 045BFFh–040000h 00FFFFh–005C00h
unsigned long * Flash_ptr = ( unsigned long *)0x020000; // Initialize Flash pointer
上面语句读写 code Flash 地址 0x020000 失败,单步调试发现实际读的地址是 0x0000。
但是用上面的方式读取 Info Flash 、RAM、BSL都没有问题,读写正常。 是不是code Flash 有其他的操作? 网上找的都是读写 info Flash
楼主可以参考下这个资料:http://wenku.baidu.com/link?url=LAgnVsDy9qODOZP95Ftf93CqIJAQuB2XD-SqwxCeS5IFySa9XFLZq4s_EG3CYXAcNLYJvaS5L2BaAHJKTtz95_bU5jT09LL4uoucFWc-Jmu
昵称:灰小子
qq:1358611172
回复 dirtwillfly:
找到原因了
是IAR编译器的问题,在选项中有个 Date Model选项,small 和 medium 模式下指针只有2个字节,因此写个 (char *)0x020000 地址会被截取丢失最高字节。2个字节的指针正好是64K,在5438中除了了code flash 外都能访问。
选择large 模式就行了,此时指针4字节,4G的访问空间。完全覆盖到code flash。