This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

msp430f5529开发板的使用

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

尊敬的TI员工,您好,我使用msp430f5529的开发板与ldc1000相连,如附件中的pdf文件,按照文件所说的进行操作如程序的加载,驱动的更新,MATLAB相关操作和硬件的连接(开发板与ldc1000的spi通信相关接口、电源、地等的连接)(不过我使用的是自己焊好的ldc1000,并没有使用ldc1000 evm这样还能使用官方的程序么?)
可是matlab中本应该如附件中的pdf第8页figure12显示,我的确只冒出来了图表,并没有数值。想问下您可能是什么原因呢?
另外想问下附件中的pdf第四页figure 3中的sent 和sent gnd有什么作用呢?
感谢您百忙之中回复我,祝您工作顺利,合家欢乐!
LDC1000 SENT Bridge.pdf
  • 不是TI的员工,我来尝试回答一下楼主。

    1、只要你是按照官方的ldc1000 evm电路焊接的pcb,就可以用官方的程序

    2、那个图表行列坐标上的数值,是matlab生成图表时有一个配置选项。具体我忘了,很久没有过matlab了,你查查matlab的手册吧

    3、sent 和sent gnd是SENT raw data logging feature via USB,就是输出数据的

  • 您好,很感谢您回复我的问题。之前我是使用pic单片机控制ldc1000,但是在使用过程中碰到了许多问题,所以临时打算改用msp430f5529开发板,想尝试使用官方的程序,可是对开发板的使用还没有很好的理解。

    对于sent和sent gnd是什么意思还是没有懂额,需要特殊的连接吗,因为在使用过程中我还没有连它们。

    谢谢您!

  • 我没用过ldc1000,但看那个手册的说明,sent和sent gnd是用来输出一些数据或者信号的,可以用来验证程序的运行。

    具体输出的什么信号,我不太清楚,你可以翻翻手册看有没有更进一步的说明

  • 好的,谢谢您!