请问这个问题如何解决
今天我用了另外一块新的DEMO板,上电测试立即出现这个故障、我查了一下 、网上有一个和我的比较相似,但我也看不出来,他们是如何解决的,请帮忙给出原因与解决绝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问这个问题如何解决
今天我用了另外一块新的DEMO板,上电测试立即出现这个故障、我查了一下 、网上有一个和我的比较相似,但我也看不出来,他们是如何解决的,请帮忙给出原因与解决绝
8105.main.c请教一下 ,JTAG 2-pin Standard mode 和JTAG 4-pin Standard mode 有什么区别?选择有什么主意事项?
另外我上传我的非常简单的一个项目。仿真的时候一直会死在这里, eUSCI_UART_Config uartConfig =,帮忙指点迷津,非常感谢。
我测试了一下您的代码,实验过程及结果如下
在CS_setDCOCenteredFrequency(CS_DCO_FREQUENCY_48);前添加下面两行代码
FlashCtl_setWaitState(FLASH_BANK0, 2);
FlashCtl_setWaitState(FLASH_BANK1, 2);
程序就不会卡在 UART_initModule(EUSCI_A0_BASE, &uartConfig); 了,如下图所示
这是因为不能以48MHz的速度写入Flash,所以Flash等待状态是必需的。如数据手册所示
在Rev C / D上,我们改进了Flash等待状态,以便在为NRM写入48MHz的闪存时仅需要1个等待状态。
下面是这是一个经过测试的示例,您可以参考一下。